恩智浦为创新者提供成熟框架,助力开发新颖、安全的物联网应用

相较于单独组装和集成各个硬件和软件组件的传统方法,恩智浦模块化物联网框架大幅降低了构建生产型物联网系统在时间、工作量和专业知识方面的要求

德国纽伦堡,2017年3月14日(2017年嵌入式系统展会)——在开发商业生产型物联网系统时,若想取得成功,稳健的无线连接、可靠的安全性和相关的专业知识这三者都必不可少。恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)宣布推出模块化物联网框架,让专业开发团队在构建安全的创新物联网应用时能够处于领先地位。相较于从个别组件开始构建平台,以该框架为起点可以最大程度地缩小安全性和连接性集成所涉及的范围并降低复杂度,从而能够缩短开发时间和节省成本。

在开发和部署互操作性物联网系统时,需要用到边缘设备、网关、连接性、安全性和调试等方面的诸多功能。借助该模块化物联网框架,用户可以灵活地组合搭配具有这些功能的各类恩智浦嵌入式硬件和软件技术。另外,该框架的组件针对ZigBee®和Thread连接性进行了大量测试和验证,而且还具备基于Wi-Fi、以太网、蜂窝网络和LoRa™的云通信功能,能够访问Amazon Web Services (AWS)及其他云平台服务。

Rigado首席执行官Ben Corrado表示:“借助恩智浦的模块化物联网框架,Rigado成功开发了一个生产就绪型物联网平台,该平台具有记录清楚的接口,并预先集成了连接性和安全性功能。通过这个平台,我们能够快速定义和集成客户所需的物联网系统特性,快速实现产品的更新换代。我们的很多物联网客户都十分关注如何降低风险和缩短上市时间,恩智浦框架使我们能够先于竞争对手,快速实现产品的更新换代,在商业生产中找到先进硬件、软件和连接功能的最优组合。”

如今,开发人员已经完成该框架的初步实现,即目标物联网用例所定义的“集成开发体验”。这个用例中包含一个商业就绪型无线连接平台,并提供了即刻运行基础级安全互联生产平台所需的所有必要组件、文档和支持。恩智浦将这些功能预先整合到全面的兼容“集成开发体验”中,开发人员可以即取即用,加快物联网装置在智慧城市、智能工业、农业、石油和天然气市场领域的上市步伐。

互联精准农业产品制造商Solvz首席技术官Jay Carlson表示:“全球农业仍在为养活全世界人口而苦苦挣扎,而智能农业是唯一一套可持续发展的环保解决方案,我们深知亟需果断地采取行动。恩智浦的物联网框架和先进的边缘设备为开发互联产品带来了可喜的优势;这个框架中含有绝大多数的中间件,甚至还有一些现成的应用软件,与传统开发模式相比,采用这个框架会使产品更快地上市。这一点很重要,因为2017年的生长季节马上就要到来了。”

恩智浦解决方案部高级主管Denis Cabrol表示:“市场曾经非常关注扩展云功能,希望籍此推动物联网发展,但是,要将大量的物联网边缘设备连接到云平台,需要开发相关的安全、无线连接和调试基础设施,而这方面所需的专业知识仍然存在一个明显的空隙。要精通这些领域可能需要好几年,而要集成合适的安全性和连接性又需要几年的开发时间。在开发功能完整且安全可靠的物联网系统时,恩智浦成熟的模块化物联网框架可以减少开发和连接嵌入侧所需的工作量、时间和专业知识,从而显著缩短系统的上市时间。”

该框架已于今日通过“集成开发体验”面市,目标应用为商业照明和楼宇自动化用例,包括:

  • 模块化边缘节点平台(支持Thread和ZigBee)
  • 模块化IoT网关(支持ZigBee和Thread、Wi-Fi和以太网、以及安全元件)
  • 基于NFC的设备调试
  • 通过云端进行设备控制的智能手机应用参考设计
  • Amazon Web Services云服务参考设计,以及使用MQTT和CoAP的云连接参考设计

“集成开发体验”针对易于使用而设计,并提供相关文档和专用社区等支持。如需进一步的设计支持,也可通过合同获取恩智浦专业支持和服务。更多详细信息,请访问模块化物联网框架社区:https://community.nxp.com/groups/modular-framework

欢迎参加于德国纽伦堡举办的2017年嵌入式系统展会,亲身体验恩智浦技术

2017年嵌入式系统展会将在德国纽伦堡展览中心举行,恩智浦展台位于4A –

220,期待您的莅临。届时,您可观看创新的嵌入式解决方案演示,了解它们为物联网产业(从智能汽车到智能工业)提供的支持。

有关恩智浦参加2017嵌入式系统展会的更多信息,请访问 www.nxp.com/EW17/mediacenter

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Kinetis是NXP B.V的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Ltd或其子公司在欧盟和/或其他地区的商标或注册商标。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com