恩智浦凭借AVnu音视频桥接认证加快工业级、汽车级和专业级AVB网络解决方案的开发进程

恩智浦的音视频桥接(AVB)协议栈软件获得AVnu认证,这些软件可支持并扩展恩智浦i.MX 6和i.MX 8应用处理器的功能

德国纽伦堡2017年3月14日(全球通社新闻)--(2017年嵌入式系统展会)——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)开发的音视频桥接(AVB)协议栈软件已获得AVnu认证,这可以帮助客户加快工业级、汽车级和专业级AVB网络产品的上市步伐。恩智浦的AVB协议栈实现了器件之间的同步和确定性延迟,适合需要通过以太网传输音频、视频以及其它实时内容的应用。恩智浦这款经过认证的软件提供了一整套的AVB协议,可支持多媒体应用的传输和同步服务,有助于客户为专业音频设备、车载娱乐系统和“车联一切”(V2X)技术开发功能更强大的AVB应用。

AVnu认证催生了一个互操作性网络生态系统,并通过一系列AVB标准和时间同步网络(TSN)标准为工程师简化网络同步过程。该项认证旨在解决多个重大的技术和性能问题,包括精确定时和实时同步、带宽预留、流量整形等,同时最大程度地减少部署和维护工作并降低了总拥有成本。

恩智浦软件服务部总监Jean-Christophe Bodet表示:“推动我们取得AVnu认证的因素有很多,其中之一就是车载系统的数量和复杂性不断增加,因此我们有必要确保AVB系统的各部分能协同工作;然而,极少有公司能开发取得认证的AVB方案来解决这个互操作性难题。恩智浦的AVB通过AVnu认证实现了我们的这一愿景,它可以精简AVB应用的开发过程并加速产品上市步伐,客户能够利用我们的AVB软件减低系统成本并且降低了研发未来下一代复杂网络的技术门槛。”

恩智浦的AVB协议栈包括时间同步、低延迟流媒体服务和带宽预留等功能,这些功能使得在标准以太网线路上输送音频和视频信号成为现实。它很好解决了当视频必须同时显示在多个显示器上并且多个扬声器上的音频也必须保持和谐同步情况下,音频流和视频流之间的同步难题。这款已获AVnu认证的软件提供了一整套的AVB协议,它适用于恩智浦i.MX 6和i.MX 8应用处理器以及对应的数款恩智浦开发板,它降低了对硬件更改的需求并避免了再开发成本。同时它还支持未来的分布式系统,包括恩智浦音频调谐器和放大器。

恩智浦AVB软件提供冗余的时钟源和数据流量,以确保极佳可靠性。其主要特点包括精确定时(以支持低抖动多媒体时钟)、独立流量类别(便于优化网络资源)以及界定延迟(确保数据包的及时传送)。除此之外,恩智浦还提供相关的API,以支持基于AVB协议栈的音视频应用开发。

前往德国纽伦堡2017年嵌入式系统展会现场参观恩智浦技术

欢迎前往德国纽伦堡展览中心嵌入式系统展会参观恩智浦技术,展台为4A展厅220号。您可以现场与创新演示互动,体验从智能汽车到智能工业的物联网嵌入式解决方案。

有关恩智浦在嵌入式系统展会上的更多新闻,请访问 www.nxp.com/EW17/mediacenter

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志是恩智浦半导体公司的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com