恩智浦携手亚马逊,为智能家居带来更多Alexa体验

发布业界首款完备的针对Amazon Alexa的恩智浦参考平台,通过远场技术简化高性能语音设备的开发

荷兰埃因霍温,2017年4月13日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布即将发布针对亚马逊(纳斯达克代码:AMZN)Alexa的恩智浦参考平台,该平台集成了亚马逊的远场语音识别技术和Alexa语音服务(AVS)。

这款全新的恩智浦参考平台专为简化新型语音控制设备的创造过程而设计,适用于Amazon Alexa,是一个基于i.MX的完备系统,集成了亚马逊的7麦克风阵列设计、远场音频处理技术和AVS,使客户与合作伙伴可结合Alexa打造高性能设备。恩智浦的i.MX应用处理器具有可扩展性,能够满足物联网应用中各种客户设计方案的独特需求。该应用处理器产品系列主要包括:用于一般应用的i.MX 6系列、用于低功耗应用的i.MX 7系列和全新的高级i.MX 8系列,从而实现丰富、高性能的多媒体和音频交互式体验。

恩智浦资深副总裁兼微控制器部门总经理Geoff Lees表示:“集成高品质音频处理使得高级语音设备的开发成为一项漫长而复杂的任务。针对Amazon Alexa的恩智浦参考平台无疑是这个问题的解决方案。这个参考设计融合了亚马逊久经考验的远场语音识别技术和我们广受欢迎的i.MX开发平台,使得客户能够结合Alexa打造出高性能的语音设备,并缩短上市时间。”

Alexa主管Priya Abani表示:“让客户欣喜的是,即使在房间的另外一头也能通过Amazon Echo与Alexa对话。如今,硬件制造商不仅能为客户提供可访问Alexa的新设备,同时还能更轻松地将便利的Alexa免提体验集成到

他们的产品中,为此我们感到很高兴。”

集成亚马逊远场语音识别技术

针对Amazon Alexa的恩智浦参考平台,集成了亚马逊专为Amazon Echo开发的高性能远场技术。凭借先进的麦克风阵列、音频处理算法和波束赋形技术,采用恩智浦此项针对Amazon Alexa的参考设计进行开发的设备,即使在背景音乐很大的情况下,也能识别房间另一侧传来的用户要求。基于i.MX针对Amazon Alexa的恩智浦参考平台将适用于商业设备制造商。OEM可以在developer.amazon.com上申请获得独家预览权。有关针对Amazon Alexa的恩智浦参考平台的更多信息,请访问 www.nxp.com/alexa

关于i.MX应用处理器

恩智浦i.MX应用处理器所具有的功耗性能比在全球首屈一指。i.MX应用处理器基于ARM®内核技术,能提供对于现今多媒体设备极为重要的强劲性能,同时还能保障对于能源利用的需求。此外,i.MX还提供高度集成方案,有助于缩减设计时间。该系列结合了多层次集成方案、高能效处理功能和高清视频,瞄准消费类应用和工业应用。关于i.MX应用处理器的更多信息,请访问: www.nxp.com/imx.

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com