MCUs Power Mobile-Accessible Blood Glucose Meter to Help Ease the Burden on Diabetics

糖护士成功案例

糖护士智能手持式血糖仪融合尖端技术,搭配糖护士App和云技术,使糖尿病患者能够随时随地自由地跟踪和分析自己的病情。

挑战

超越过时的独立式糖尿病监测系统,设计一款具有全套医疗保健应用、寿命长、可通过移动设备访问的系统。

解决方案

糖护士采用了Kinetis KL05 MCU,实现功能与低功耗之间的完美平衡。Kinetis KL05 MCU不仅具有优化的静态和动态电流,还保持了出色的处理性能。此器件同时还提供多种片上闪存密度以及丰富的模拟、数据连接和HMI外设。

优势

过去,市面所售的血糖监测仪都是彼此独立的设备,糖尿病患者除了自己的智能手机,还需要携带另一部电池供电的电子设备。现在,搭载Kinetis KL05 MCU的糖护士可通过耳机接口直接与智能手机连接,无需为血糖仪配备独立的显示屏。创新式糖护士设备是一款全功能血糖监测仪,不仅可使用智能手机强大的处理功能和高分辨率的图形显示,还能将尺寸、重量和额外功耗降至最低。

“为了开发糖护士,我们需要寻找既能高速处理信息又具有低功耗特性的MCU,普通的8/16位MCU已经无法满足我们的产品研发需求。一筹莫展之时,我们发现了Kinetis KL05 MCU,它完全满足我们对处理速度和低功耗这两方面的要求。”

– 北京糖护科技有限公司首席技术官Brent Zheng