-
OM40008
-
IoT mini prototype board.
设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
Schematics for Revision A IoT Mini Baseboard
The mini IoT baseboard has been designed by Embedded Artists in partnership with NXP to complement NXP’s MCU IoT Modules (such as the LPC54018 IoT module OM40007), enabling easy-to-use, low-cost IoT application development. 这款基板提供板载加速器、按钮、LED,面向大热的Arduino® UNO和Mikroe Click附加板的站点,以及面向Pervasive Displays ePaper显示屏的连接(单独提供)。该电路板支持可充电锂电池,允许用户通过小规格的开发套件进行完整的一站式IoT系统原型开发。
该产品配备板载CMSIS-DAP硬件调试器,用于通过MCUXpresso IDE,以及IAR EWARM和Keil MDK等其他热门工具链进行调试。
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等