LPCXpresso开发平台由恩智浦和Embedded Artists率先推出,包括低成本LPCXpresso目标板,让您能够快速开始和运行设计。LPCXpresso开发板旨在实现简单、快速的原型设计和评估,与LPCXpresso或行业领先的合作伙伴工具链配套使用。

LPCXpresso板的目标部分可连接至扩展板,以提供多种接口和I/O设备。板载硬件调试器可用于调试其他目标(除MAX版本外的所有板类型)。

产品详情

LPCXpresso V3板

LPCXpresso V3板是成功的LPCXpresso系列的最新一代产品,提供扩展的扩展选项和功率测量。根据LPA系列的特点,这些板提供了广泛的外设。所有型号均提供兼容Arduino® UNO Rev3的shield接头和PMod/主接头,能够通过扩展的扩展接头访问其他I/O。板载基于Link2的硬件调试器提供高速USB连接,与MCUXpresso IDE及支持Arm® CMSIS-DAP的主流第三方IDE兼容,另外还提供VCOM端口。多个板支持功率测量硬件,并由MCUXpresso IDE的功率可视化工具进行补充。也可以选择通过简单的固件升级使用SEGGER的J-link OB固件。这些板可以配置为独立调试器,对您自己的板进行调试借助10引脚调试接头便可轻松使用第三方硬件调试器(如SEGGER J-link或P&E调试器)。

LPCXpresso V2板

LPCXpresso V2板基于最初的非常成功的V1设计打造,但升级了硬件调试器的性能并扩展了扩展选项。这些板的顶部有兼容Arduino® UNO Rev3的shield接头,在底部有LPCXpresso/mbed扩展接头。板载基于Link2的硬件调试器提供高速USB连接,与MCUXpresso IDE及支持Arm CMSIS-DAP的所有主流第三方IDE兼容,另外还提供SWO分析和VCOM端口。也可以选择通过简单的固件升级使用SEGGER的J-link OB固件。这些板可以配置为独立调试器,对您自己的板进行调试借助10引脚调试接头便可轻松使用第三方硬件调试器(如SEGGER J-link或P&E调试器)。

LPCXpresso8xx / LPCXpresso8xx MAX板

旨在为低端LPC MCU提供经济灵活的硬件平台,这些板配备全速板载硬件调试器(基于LPC11U35),支持CMSIS-DAP协议,虚拟COM (VCOM)端口,方便进行调试,并支持使用外部调试器。所有板均提供兼容Arduino® UNO Rev3的shield站,并支持访问其他设备端口。

LPCXpresso CD

为了取代原有的LPCXpresso板,此CMSIS-DAP (或CD)版采用通过LPC11U3x MCU实现的CMSIS-DAP硬件调试器取代了名为"LPC-Link"的原有板载硬件调试器。此板仍可通过全速USB无缝将MCUXpresso (要求7.9及以上版本)与目标MCU连接。目标包括一个小型原型区和可轻松使用的多个扩展连接。RGB LED与复位和ISP按纽一样作为标准配置,以便于操作。其他功能(如外设接头)取决于所用的版本。

LPCXpresso V1板

自2009年首次推出以来,原有的LPCXpresso系列板与关联的MCUXpresso一起,已重新激活了整个MCU评估板市场。每个LPCXpresso板都包含被称为"LPC-Link"的板载硬件调试器和目标MCU。LPC-Link通过USB无缝连接MCUXpresso与目标MCU,还可进行修改以支持对外置板的调试。目标包括一个小型原型区和可轻松使用的多个扩展连接。LED也作为标准配置,一些板型号还配有RGB LED、电位计或USB设备接头等额外配件。


最受欢迎的LPCXpresso V1板已被LPCXpresso CD板取代。在有库存的情况下仍供应其他早期板。

LPCXpresso Shield扩展板

恩智浦已开发了专门的shield板,与LPCXpresso V3板配套使用,提供比Arduino® UNO的标准数字接口更多的功能。注意大多数Arduino® UNO shield板还可以与LPCXpresso V2/V3板配套使用,以及面向LPC800系列的LPCXpresso板。

板载调试器

LPCXpresso板的板载JTAG/SWD硬件调试器部分在早期板上称为LPC-Link,LPCXpresso V2和V3板具有Link2硬件调试器(基于 LPC432x MCU),LPC800系列的低成本板具有基于LPC11U35 MCU的基本硬件调试器。在早期的LPC-Link板中,LPC-Link和目标之间的踪迹可以减少使用独立的JTAG调试器LPC-Link。在LPCXpresso V2和V3板中,这可以通过一个简单的跳线设置来完成,使LPCXpresso板能连接到外部目标,用来开发基于恩智浦Cortex®-M0、Cortex-M3、Cortex-M4和Cortex-M33的各种应用。基于Link2的硬件调试器提供高速USB连接,与MCUXpresso IDE及支持Arm CMSIS-DAP的所有主流第三方IDE兼容,另外还提供SWO踪迹/特征分析和VCOM端口。也可以选择使用恩智浦LPCScrypt实用程序通过简单的固件升级使用SEGGER的J-link OB固件。只需简单的拖放操作便可轻松升级LPC11U35硬件调试器固件。