软件
1 软件文件
-
BSP及设备驱动
MATLAB SPT 2.x/3.x toolboxes
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
RDK-S32R274是一款开放灵活的参考设计,可支持开发人员快速开发高性能汽车级雷达应用的原型。
RDK-S32R274是恩智浦与Colorado Engineering Inc.合作开发,它基于32位PowerArchitecture®S32R274雷达微控制器、完全集成的TEF8102 RFCMOS收发器和FS8410电源管理IC,可同时实现自适应巡航控制(ACC))和自动紧急制动(AEB),在新车评价规程(NCAP)中达到ISO 26262 ASIL B级应用。
RDK-S32R274与端到端汽车认证的雷达软件开发套件(rSDK)配合使用。此外,可以优化扩展模块和天线模块,以创建适合特定客户雷达应用要求的定制开发平台。
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域: