DSC合作伙伴和生态合作体系

采用恩智浦数字信号控制器(DSC)开发可获得恩智浦及合作伙伴的广泛电路板和工具支持,简化产品评估、原型设计和最终产品的开发等每一个环节。这些工具包括评估板、调试器、编程器和软件,有助于超越客户设计,直达生产。

下面介绍DSC生态体系合作伙伴。

Xeltek

自1991年起,Xeltek一直开发和制造通用并行、ISP、生产与自动化编程器。SuperPro®系列的通用编程器和适配器,以具有竞争力的价格满足从工程设计开发到自动化量产的众多编程需求;通用插槽适配器支持多种封装类型,如PLCC、SOIC、SOP、TSOP、QFP、SDIP和uBGA。请联系Xeltek,了解新版的、速度更快的编程器,满足您对并行和系统内(LabVIEW接口)编程技术的新期望。

PEmicro

PEmicro是恩智浦和ARM Cortex微控制器的硬件和软件开发工具的行业潮流的引领者。我们自豪地为客户承诺,我们可提供专业、低成本的开发工具和及时、知识渊博的客户支持。PEmicro于1982年在波士顿成立。成立初期,我们开发和销售了第一款通用EPROM编程器,并且我们不断创新具有尖端功能的嵌入式系统工具,例如我们广受欢迎的Cyclone生产编程器。