Layerscape Software Development Kit - v18.12

概述

特性

特性

NXP Linux Software

NXP Linux Software

Different ways to get Linux

Different ways to get Linux

Layerscape Software Development Kit

Layerscape Software Development Kit

支持的器件

支持政策

告诉我有关Layerscape SDK的更多信息

支持Linux发布版

除了Layerscape组件和混合Ubuntu支持外,我们还为各种常用的嵌入式和服务器Linux发行版提供支持。我们与Yocto项目、OpenWRT、ONIE/ONL和OpenIL等各种开源社区合作,确保我们的平台作为这些发行版网络社区定期发布内容的一部分以供选用。我们的Layerscape组件构成了一个共用基础,可以在这些不同的发行版中重复使用,并在整个基于PowerPC的QorIQ P系列和T系列以及基于Arm®v8的Layerscape系列中保持一致性。

QorIQ SDK或Layerscape SDK – 选择哪一个?

  • QorIQ SDK是功能齐全且成熟的基于Yocto的软件套件,适用于基于Arm的Layerscape和基于QorIQ Power Architecture的P系列和T系列处理器。
    但是,Layerscape SDK在发行版的选择、网络社区代码库和易用性方面为用户提供了更大的灵活性。
  • 我们建议使用基于Arm的Layerscape和基于Power的QorIQ P系列和T系列的客户迁移到Layerscape SDK或Linux发行版,以获取最新的支持软件和工具,包括支持最新的LTS Linux内核。为了与QorIQ SDK保持旧有的兼容性,我们继续支持Yocto作为未来主要的Linux发行版选项之一。
  • QorIQ和Layerscape SDK都可用作参考Linux集成,也可以用作单独的恩智浦组件 - 驱动程序、工具、库、引导加载程序等。

最新动态

软件

面向LS1028A的Layerscape SDK

Layerscape SDK是Layerscape和QorIQ系列的新一代Linux支持软件,我们自豪地宣布推出面向LS1028A-RDB的Layerscape SDK。

软件

面向LX2160A的Layerscape SDK

Layerscape SDK是Layerscape和QorIQ系列的新一代Linux支持软件,我们自豪地宣布推出面向LX2160-RDB的Layerscape SDK。