滚动图片以放大
通过载波调制发射器(CMT)模块可以为各类编码方案生成协议时序和载波信号。CMT不包含特定协议的专用硬件配置,但可在其函数中任意编程,以满足几乎所有协议的时序要求,且对CPU的干扰极小。CMT包含一个载波发生器、调制器和发射器,以驱动红外输出引脚。调制周期包含两部分:标记和空间。
选择区域:
仅用125美元即可购买此嵌入式组件,然后添加到CodeWarrior专用版和标准版中。请注意,此嵌入式组件包含在CodeWarrior开发套件专业版中。