USB Dongle

USB-LICENSE-DONGLE

产品详情

选择区域:

特征

Two common reasons that the dongle is used are

  • 用户希望在家里和办公室使用CodeWarrior®软件,但又不希望购买两份该软件。
  • 用户希望购买软件的单个许可,然后在不同的物理地点使用该软件,而这些地点有时无法连接到互联网。
  • 对于始终能上网连接与所有工作站的用户而言,浮动许可选项通常是一种优异的许可机制,因为它能够提高软件的利用率。
  • All computer systems with a USB 1.1 or higher USB port may use the dongle. Dongle需要安装驱动程序,驱动程序通常与Dongle一起提供或者可下载。
  • 2004年4月1日后发行的大多数CodeWarrior软件可以使用Dongle。具体而言,CodeWarrior IDE 5.6及更高版本均支持Dongle功能。请注意,您可以根据需要,一次性在一台计算机系统上连接多个Dongle。
  • Note: With our classic CodeWarrior IDE products, we do not support USB dongle license configurations for 64-bit Windows 7 and Linux host OS

购买选项

  • CWH-DONGLE

  • CodeWarrior USB Licensing Dongle (order in addition to CodeWarrior Development Suite).

    • 供货情况: 有货
    • 库存: 2
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

选择区域:

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?