LPCXpresso开发平台由恩智浦和Embedded Artists率先推出,包括低成本LPCXpresso目标板,让您能够快速开始和运行设计。LPCXpresso开发板旨在实现简单、快速的原型设计和评估,与MCUXpresso或行业领先的合作伙伴工具链配套使用。

LPCXpresso板特性:

  • LPC目标MCU
  • 面向外部硬件调试器的连接器
  • Arduino Uno和Pmod屏蔽连接,用于接入更多的现成扩展硬件(MAX、V2和V3)
  • mbed支持(MAX和V2板)
  • 采用硬件扩展底板、Arduino Shield和Pmod板 (MAX、V2和V3)轻松升级

LPCXpresso板的目标部分可连接至扩展板,以提供多种接口和I/O器件。板载硬件调试器可用于调试其他目标(除MAX版本外的所有电路板类型)。

板载调试器:LPC-Link和Link2

LPCXpresso板的板载JTAG/SWD硬件调试器部分称为LPC-Link,在以后的板上称为Link2 (MAX型号除外)。在早期的LPC-Link板中,LPC-Link和目标之间的痕迹可以减少使用独立的JTAG调试器LPC-Link。在以后的LPCXpresso板中,这可以通过一个简单的跳线设置来完成,使LPCXpresso板能连接到外部目标,用来开发基于恩智浦Cortex-M0、Cortex-M3和Cortex-M4的各种应用。LPC-Link还可支持基于ARM7/9的应用。LPCXpresso MAX板有板载硬件调试器,可实施CMSIS-DAP协议,支持其与MCUXpresso、mbed及一系列第三方工具配套使用。

Link2硬件调试器可以进行编程,以支持CMSIS-DAP或采用LPCScrypt DFU实用工具的评估版SEGGER J-Link。

板载调试器:LPC-Link和Link2

最新一代LPCXpresso电路板是V2版本的演进产品,它保留了电路板顶部兼容Arduino UNO的Shield接头,并在其邻近区域新添了几排扩展接头。与V2电路板一样,它们包括基于板载LPC-Link2的硬件调试器,兼容开箱即用的MCUXpresso,并通过可选固件(包括ARM CMSIS-DAP)与其它工具链兼容。这些电路板也可以配置为独立的硬件调试器,允许调试外置电路板,而10针调试连接器也可通过外部硬件调试器调试目标MCU。

LPCXpresso V2电路板

LPCXpresso V2电路板在原有和非常成功的V1设计的基础上来构建。这些电路板在电路板顶部具有兼容"Arduino UNO"的shield接头,以及‘标准LPCXpresso/mbed’扩展接头(电路板底部)。它们还包括基于板载LPC-Link2的硬件调试器,兼容开箱即用的MCUXpresso,并通过可选固件(包括ARM CMSIS-DAP)与其它工具链兼容。这些电路板也可以配置为独立的硬件调试器,允许调试外置电路板,而10针调试连接器也可通过外部硬件调试器调试目标MCU。

面向LPC8xx系列的LPCXpresso电路板

旨在为低端LPC MCU提供经济灵活的硬件平台,这些电路板配备全速板载硬件调试器(基于LPC11U35),支持CMSIS-DAP协议,虚拟COM (VCOM)端口,方便进行调试,并支持使用外部调试器。LPCXpresso MAX电路板支持Mbed (支持Mbed的硬件调试器固件可通过Mbed网站下载),这些电路板提供"Arduino UNO"兼容Shield站点。

LPCXpresso CD电路板

为了取代原有的LPCXpresso电路板,此CMSIS-DAP (或CD)版采用通过LPC11U3x MCU实现的CMSIS-DAP硬件调试器取代了名为"LPC-Link"的原有板载硬件调试器。此电路板仍可通过全速USB无缝将MCUXpresso (要求7.9及以上版本)与目标MCU连接。目标包括一个小型原型区和可轻松使用的多个扩展连接。RGB LED与复位和ISP按纽一样作为标准配置,以便于操作。其他功能(如外设接头)取决于所用的版本。

LPCXpresso V1电路板

自2009年首次推出以来,原有的LPCXpresso系列电路板与关联的MCUXpresso一起,已重新激活了整个MCU评估板市场。每个LPCXpresso电路板包括被称为"LPC-Link"的板载硬件调试器和目标MCU。LPC-Link通过USB无缝连接MCUXpresso与目标MCU,还可进行修改以支持对外置电路板的调试。目标包括一个小型原型区和可轻松使用的多个扩展连接。LED也作为标准配置,一些电路板型号还配有RGB LED、电位计或USB器件接头等额外配件。