在2024年汽车以太网大会上关注我们。恩智浦作为可信赖的汽车合作伙伴,正在研发安全可靠的网络解决方案,这些方案能够与未来汽车的区域架构无缝对接。我们诚邀您与我们的主题专家探讨您的设计难题,同时也欢迎您参加恩智浦半导体公司和沃尔沃汽车公司在第4会场共同举办的主题讨论:“区域架构中的新一代雷达传感器:应用场景和使能技术”。
使用代码AEC24PT10可获得10%的折扣。
在2024年汽车以太网大会上关注我们。恩智浦作为可信赖的汽车合作伙伴,正在研发安全可靠的网络解决方案,这些方案能够与未来汽车的区域架构无缝对接。我们诚邀您与我们的主题专家探讨您的设计难题,同时也欢迎您参加恩智浦半导体公司和沃尔沃汽车公司在第4会场共同举办的主题讨论:“区域架构中的新一代雷达传感器:应用场景和使能技术”。
使用代码AEC24PT10可获得10%的折扣。
2024年3月7日——10:00 CET
未来几年,汽车的各项功能将向着更高层次的自动化迈进。随着传感器数量的增加和精度的提高,需要处理的数据量也随之增加。因此,ADAS系统正在向集中式架构转变,以支持传感器融合,特别是原始传感器融合。本次讨论会探讨了基于以太网的集中式和分布式架构的优缺点。
主讲人:
Mark Steigemann,恩智浦半导体研究员,
Lulu Braak-Chan,恩智浦半导体首席系统工程师,
Hoai Hoang Bengtsson博士,沃尔沃汽车系统架构师
欢迎莅临我们的展位,我们将向您展示在汽车以太网领域的卓越成就,通过多个演示让您感受我们能力的不断提升。欢迎亲临现场,了解我们不断丰富的以太网产品组合。
TJA1104是恩智浦成功的100BASE-T1汽车以太网PHY系列第一款支持MACsec的产品。它解决了未来网络的安全问题,并通过MACsec提供了基于硬件的高效解决方案。
多千兆、4引脚兼容和软件兼容的TSN以太网交换机,集成了100BASE-T1 PHY和创新的汽车以太网功能安全特性。
我们的SJA1105EL和SJA1105TEL解决方案可灵活连接各种开关、微处理器和PHY设备,可以配置为1000Mbit/s的工作速度。
我们的TJA110x产品是符合IEEE 100BASE-T1标准的独立汽车以太网PHY,非常适合ADAS、娱乐中控系统和通信等应用。