Example for the mcuxClEcc component. More...
#include <mcuxClRandomModes.h>#include <mcuxClEcc.h>#include <mcuxClKey.h>#include <mcuxClPkc_Types.h>#include <mcuxClExample_ELS_Helper.h>#include <mcuxClExample_Session_Helper.h>#include <mcuxClExample_RNG_Helper.h>#include <mcuxClCore_Examples.h>Macros | |
| #define | RAM_START_ADDRESS |
| #define | MAX_CPUWA_SIZE |
| #define | MAX_PKCWA_SIZE |
| #define | CPUALIGN_FROM_BYTES_TO_WORDSIZE(bytesize) |
Functions | |
| static const uint8_t pMessage [] | __attribute__ ((aligned(4))) |
| bool | mcuxClEcc_EdDSA_Ed25519ctx_example (void) |
Example for the mcuxClEcc component.
| bool mcuxClEcc_EdDSA_Ed25519ctx_example | ( | void | ) |
Initialize ELS, Enable the ELS
Destroy Session and cleanup Session
Disable the ELS