![]() |
eRPC Generator (erpcgen)
Rev. 1.8.1
NXP Semiconductors
|
This is the complete list of members for erpcgen::UnionCase, including all inherited members.
| addAnnotation(const Annotation &a) | erpcgen::Symbol | inline |
| addCaseMemberName(const std::string &name) | erpcgen::UnionCase | inline |
| caseMemberIsVoid() const | erpcgen::UnionCase | |
| findAnnotation(std::string name, Annotation::program_lang_t lang) | erpcgen::Symbol | |
| getAnnotations(std::string name, Annotation::program_lang_t lang) | erpcgen::Symbol | |
| getAnnotations() const | erpcgen::Symbol | inline |
| getAnnStringValue(const std::string annName, Annotation::program_lang_t lang) | erpcgen::Symbol | |
| getAnnValue(const std::string annName, Annotation::program_lang_t lang) | erpcgen::Symbol | |
| getCaseName() | erpcgen::UnionCase | inline |
| getCaseValue() const | erpcgen::UnionCase | inline |
| getDescription() const | erpcgen::UnionCase | virtual |
| getFirstLine() const | erpcgen::Symbol | inline |
| getIlComment() | erpcgen::Symbol | inline |
| getLastLine() const | erpcgen::Symbol | inline |
| getLocation() | erpcgen::Symbol | inline |
| getMemberDeclarationNames() const | erpcgen::UnionCase | inline |
| getMlComment() | erpcgen::Symbol | inline |
| getName() const | erpcgen::Symbol | inline |
| getSymbolType() const | erpcgen::Symbol | inline |
| getUnionMemberDeclaration(const std::string &name) | erpcgen::UnionCase | |
| isBuiltin() const | erpcgen::Symbol | inlinevirtual |
| kAliasTypeSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kArrayTypeSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kBuiltinTypeSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kConstSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kEnumMemberSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kEnumTypeSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kFunctionSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kFunctionTypeSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kInterfaceSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kListTypeSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kProgramSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kStructMemberSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kStructTypeSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kTypenameSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kUnionCaseMemberSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| kUnionTypeSymbol enum value (defined in erpcgen::Symbol) | erpcgen::Symbol | |
| m_annotations | erpcgen::Symbol | protected |
| m_ilComment | erpcgen::Symbol | protected |
| m_location | erpcgen::Symbol | protected |
| m_mlComment | erpcgen::Symbol | protected |
| m_name | erpcgen::Symbol | protected |
| m_symbolType | erpcgen::Symbol | protected |
| printAnnotations() | erpcgen::Symbol | |
| printUnionMembers() | erpcgen::UnionCase | |
| setIlComment(std::string comment) | erpcgen::Symbol | inline |
| setLocation(const token_loc_t &loc) | erpcgen::Symbol | inline |
| setMlComment(std::string comment) | erpcgen::Symbol | inline |
| setName(const std::string &newName) | erpcgen::Symbol | inline |
| setUnionReferencePointer(UnionType *unionType) | erpcgen::UnionCase | inline |
| Symbol(symbol_type_t symType) | erpcgen::Symbol | inline |
| Symbol(symbol_type_t symType, const std::string &name) | erpcgen::Symbol | inline |
| Symbol(symbol_type_t symType, const Token &tok) | erpcgen::Symbol | inline |
| symbol_type_t enum name | erpcgen::Symbol | |
| UnionCase(const std::string &caseName, int32_t caseValue) | erpcgen::UnionCase | inline |
| UnionCase(int32_t caseValue) | erpcgen::UnionCase | inline |
| UnionCase(const std::string &caseName) | erpcgen::UnionCase | inline |
| ~Symbol() | erpcgen::Symbol | inlinevirtual |