お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
すぐに利用可能なOEM/ODMソリューションをEdgeScaleクラウドベース・ツール/サービス・スイートと事前統合し、セキュアなデバイス・プロビジョニング/管理を可能に
先進的なセキュア・コネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXP Semiconductors™ N.V.は、業界をリードするグローバル・システム・プロバイダとともに、エンタープライズ、産業機器、小売、通信事業アプリケーション向けのエッジ・コンピューティング・アプリケーションのためにNXPのArm®ベース・プラットフォームをサポートする詳細な計画を発表しました。
NXPとパートナー企業は、エッジ・コンピューティング向けのセキュア・インフラの導入を可能にします。これにより、クラウド展開されたセキュアなエッジ・プロセッシングと、急成長中の人工知能(AI)と機械学習推論をエッジでサポートします。デバイス/クラウド・サービス・スイートのEdgeScaleは、ネットワークのエッジでセキュア・コンピューティング・リソースのプロビジョニングを簡素化します。NXPはパートナー企業との協力により、スケーラビリティ、セキュリティ、容易な導入によって、IoTとオンプレミス・コンピューティング・プラットフォームのセキュアな導入と管理を可能にしています。
こうしたパートナー企業は、クラウド・コネクティビティとともにローカル・プロセッシングを必要とする広範なアプリケーション向けに、NXPのLayerscape/i.MXアプリケーション・プロセッサ・ファミリをベースとした製品を開発しています。これらのプラットフォームはコンピューティング、コネクティビティ、ストレージの最適バランスを提供し、エンタープライズ/産業機器環境下での動作に最適です。
NXPのEdgeScale技術に加え、Docker®やKubernetesのオープンソース・ソフトウェアの活用により、これらのプラットフォームはAWS Greengrass、Google Cloud IoT、Microsoft Azure IoT、Alibabaなどの一般的なクラウド・フレームワークからプライベート・クラウド・フレームワークまでの多様なEdgeアプリケーションの運用を可能にします。NXPのSoCは組み込み/汎用コンピューティング・システムや、世界の人々をつなぐネットワーキング/通信インフラで使用されるセキュアで高性能な低レイテンシ・プラットフォームを提供します。
NXPの上席副社長兼デジタル・ネットワーキング担当ゼネラル・マネージャーのTareq Bustamiは、次のようにコメントしています。「セキュアなエッジ・ソリューションは、IoTとインダストリー4.0の成功において重要な意味を持ちます。私たちはクラウド・コネクティビティを備えた使いやすいセキュアなエッジ・コンピューティング・ソリューションを提供するために、業界をリードする機器メーカーとの協力に意欲的に取り組んでいます。私たちは協力し、大規模な導入と管理が容易な堅牢なセキュリティ機能に基づく、よりスマートで能力の高いソリューションのエッジでの提供を可能にします」。
Armのエンベデッドおよびオートモーティブ担当バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャーのJohn Ronco氏は、次のようにコメントしています。「1兆個のデバイスをセキュアに接続するという私たちのビジョンでは、データが生成されるエッジにコンピューティング機能をより近づけることが、IoT導入の成功のカギとなります。NXPのEdgeScaleプラットフォームにより、ユーザーとプロバイダは特定のアプリケーション向けの最適なソリューションの迅速な開発と導入が可能になります」。
EdgeScaleエコシステム・イニシアチブの一環として、NXPはAlibabaと継続的に協力しています。NXPとAlibabaは予測分析、コネクテッド・カー、予知保全、インテリジェント・ビル、エッジ・インテリジェンス向けのAIと機械学習をサポートする高付加価値IoTアプリケーションの開発を可能にするため、EdgeScaleプラットフォームの活用と統合を行います。
世界のトップOEM企業、ODM企業からのサポート
Accton:Accton Technologyのプロダクト・マネジメント担当ダイレクターのJesse Ouyang氏は、次のようにコメントしています。「NXPのEdgescaleソフトウェア/Layerscapeハードウェア・プラットフォームを採用することにより、Acctonはグローバルな通信サービスプロバイダ(CSP)のトライアル試験向けに、製品開発を迅速にするuCPE、SD-WAN、Edge Computingオープン・ハードウェア製品を提供できるようになりました。NXPとAcctonの協力により、CSPの迅速な新規サービス導入と新規ビジネス開発を支援することができます」。
DNI(Delta Network, Inc):DNIのNBD担当ダイレクターのJames Kuo氏は、次のようにコメントしています。「DNIはNXPのLSシリーズ・プラットフォームをベースとした、信頼性と性能の高いセキュア・ゲートウェイ製品をエンタープライズ/中堅中小企業(SMB)市場に提供してきた長い歴史を持っています。EdgeScaleソリューションにより、製品のクラウド管理とともに、お客様への新たな価値の提案が可能になります」。
IMAGO:Imago Technologiesのゼネラル・マネージャーのCarsten Strampe氏は、次のようにコメントしています。「NXPのLS2084Aは組み込みビジョン・システムのコアを提供しています。カメラ/マシン/オートメーション・インターフェースはお客様の要件と完全に適合しています。Edgeソリューションに対し、IMAGOはLS2084AベースEdgeBoxを提供しています。EdgeBoxはEdgeビジョン・アプリケーションにフォーカスし、EdgeScaleを活用することにより、ソフトウェア・アップデートとリモート・デバイス管理のためにセキュア・コネクティビティをクラウドに提供しています。初のデモは2018年第2四半期に予定されています」。
NEXCOM:NEXCOMのNCS担当シニア・ダイレクターのJovanni Lee氏は、次のようにコメントしています。「NEXCOMはNexcom NSA-3640産業通信ゲートウェイ・プラットフォームでのEdgescaleソリューションの実現に関するNXPとのパートナーシップを発表できることを嬉しく思います。Edgescaleはインダストリー4.0と通信業界のお客様からの要件に対応するNSA-3640でのクラウド展開型タイム・センシティブ・アプリケーションを実現します」。
Scalys:Scalysのマネージング・ダイレクターのHans Klos氏は、次のようにコメントしています。「Scalys SES-LS1012 Grapeboardは市場で最も先進的なセキュア(I)IoTエッジ・コンピューティング/ゲートウェイ・デバイスです。NXPのLS1012A通信プロセッサをベースとしたこのボードは、センサ・ゲートウェイ、通信ハブ、セキュアなエッジ・デバイスで使用されるクレジットカード・サイズのセキュア・ネットワーキング通信デバイスです。ハイグレードのセキュアな通信ソリューションを実現するため、NXPのEdgeScaleスイートはリモート組み込み機器にソフトウェアやソフトウェア・アップデートをプロビジョニングする際の煩雑なマニュアル・プロセスを自動化します」。
Senao:Senao Networksのプロダクト・マーケティング担当アソシエートVPのAlice Liu氏は、次のようにコメントしています。「Senaoはクラウドのエッジへの自社製品の導入を推進している、市場をリードするエンタープライズ無線アクセス・アプライアンス・プロバイダです。Senao製品上でNXPのEdgeScaleソリューションを可能にすることにより、私たちは真にクラウド展開可能なサービス・プラットフォームを発表しました」。
これらの新システムの多くは、6月5日から9日まで台湾の台北で開催されているComputex 2018の会期中に、台北南港展示センターに隣接したNXPのオフィスで、アポイントメントに基づきデモを実施します。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2017年の売上高は92.6億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/ (日本語)をご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。
NXP、NXPロゴ、LayerscapeはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2018 NXP B.V.