NXPとノキア、5Gイノベーションに対しCATRENE賞を受賞

ハイライト

  • より小型でエネルギー効率の高い未来の5Gスモールセル/マッシブMIMOシステムのイノベーションのけん引に対する高い評価で受賞
  • 受賞したコンセプトは他帯域において不要な信号を発生させず、複数帯域でスイッチング5Gトランスミッタを実現
  • 5Gの消費電力を低減し、ネットワーク・オペレーターのコスト節減を可能に

NXP Semiconductorsはノキア、Besi、Anteverta、Bruco、デルフト工科大学、アイントホーフェン工科大学、オランダ応用科学研究機構(TNO)などで構成されるEASTコンソーシアム(スモールセル技術を通じ、あらゆるもの、あらゆる場所からのコンテンツへのスマートなアクセス)のパートナーとともに、CATRENEイノベーション賞を受賞したと発表しました。5Gモバイル通信ネットワークの展開をサポートする高集積でエネルギー効率とコスト効率の高い技術の開発実績が評価され、EASTプロジェクトが選考されました。

NXPのR&Dおよびイノベーション担当シニア・ダイレクターのMark Tomesenは、次のようにコメントしています。「EASTコンソーシアムは他帯域で不要な信号を発生させず、複数帯域でスイッチング5Gトランスミッタを実現するという革新的なコンセプトの開発により、現在のコンセプトでは必要なフィルタ・コンポーネントのコストを不要にしました。受信側に関しては、受信信号が強く5G帯域間のスイッチングを可能にする高効率アンテナ・コンセプトが開発されました。これにより受信側でも、高額なフィルタとスイッチングのコンセプトが不要になります」。

プロジェクトでワーク・パッケージを率いるノキア・ベル研究所部門長のFlorian Pivit博士は、次のようにコメントしています。「ノキア・ベル研究所は開発された技術、パートナー間の極めて強固な連携、多様なコントリビュータの緊密な協力により、小型でエネルギー効率の高い未来の5Gスモールセル/マッシブMIMOシステム向けの多数の先進技術の開発が実現することに強い感銘を受けました。こうしたシステムのプロバイダとしてノキアは、業界の大きな進歩につながる非常に多くの新しいアイデアやコンセプトを獲得することができました」。

EASTプロジェクトはAENEAS Industry Associationが管理するEUREKAクラスタであるCATRENEプログラムにおいて3年半にわたって実行されてきました。EASTは高効率コンセプトにより、消費電力増加の問題を解決します。消費電力の改善によって、5Gの環境フットプリントの減少とともに、5Gを採用するネットワーク・オペレーターのコスト低減が実現します。EASTプロジェクトの詳細については、http://www.catrene.org/web/downloads/profiles_catrene/catrene-project-profile-EAST.pdf をご覧ください 。

CATRENE賞は2018年11月21日にポルトガルのリスボンで開催されたEuropean Forum for Electronic and Components and Systems(EFECS)で授与されました。AENEASとCATRENEの詳細については、https://aeneas-office.org/http://www.catrene.org/ をご覧ください 。

NXP Semiconductorsについて

NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2017年の売上高は92.6億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/ (日本語)をご覧ください 。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2018 NXP B.V.

リリース日

2018年12月6日

お問い合わせ

増田 清美

Tel: 050-3823-7031

kiyomi.masuda@nxp.com