NXPと長安汽車、インフォテインメントと未来の自動車技術に関して協力

NXPと長安汽車、インフォテインメントと未来の自動車技術に関して協力

NXP Semiconductors N.V.は長安汽車との戦略的提携包括協定を締結したと発表しました。中国の重慶に本社を置く長安汽車は中国最大の自動車メーカーの1社で、長距離自動運転を中国で初めて実現した企業です。長期協定は複数のフェーズにわたって実施されます。第1フェーズの注力分野は未来の車載半導体向けの優れたインフォテインメント、製品、ソリューションの提供と業界標準の策定です。第2フェーズでは長安汽車がモバイル・インフォメーション・ハブへの自動車のさらなる転換を実現するため、NXPのV2X(車車間/路車間)通信、近距離通信(NFC)認証、先進運転支援システム(ADAS)を採用し、共同研究開発を推進します。

長安汽車はNXPのi.MXアプリケーション・プロセッサ・ファミリを活用し、広く普及しているインフォテインメント・システムを構築しています。包括協定により、長安汽車はシステムをNXPの次世代i.MX 8プロセッサにアップグレードするとともに、Diranaカー・ラジオ・チューナー/DSPファミリ(SAF775x)、オーディオ・アンプ、パワーマネジメントIC、CANトランシーバも採用します。

こうした統合により、長安汽車の「InCall」スマート・インフォテインメント・システムは新たなレベルへ進化を遂げ、それにより、長安汽車は競争の激しい市場環境で市場をリードする地位を確保することができます。

コメント

長安汽車のバイス・プレジデントのLi Wei氏は「長安汽車はスマート・コネクテッド・カーの真のパイオニアです。7年前に私たちは研究開発を開始し、主要な自動車分野で業界を超えた協力を継続的に推進してきました。NXPは車載エレクトロニクスのリーダーとして、最良の技術と研究開発リソースを持っています。この長期戦略的提携により、長安汽車は中国の自動車業界におけるイノベーション・リーダーとしての地位確立にさらに大きな一歩を踏み出すことになります」と述べました。

NXPの上級副社長 兼 オートモーティブ部門のゼネラル・マネージャであるKurt Sieversは「私たちは長安汽車と戦略的提携包括協定を締結したことを光栄に思います。両社は急速に変化する自動車業界の最新の技術革新を牽引していくことへの情熱を共有しています。今回の戦略は中国の自動車市場に対するNXPの長期的コミットメントの新たなマイルストーンとなります。NXPは中国のパートナーとの協力を継続し、カスタム半導体ソリューションと強力な業界協力により、地域産業の発展に貢献します」と語りました。

長安汽車/NXP Semiconductors協力プロジェクトについて

2016年9月、NXPは長安汽車、Neusoftとともに、ハードウェア・ベースの車載安全業界標準/アプリケーション開発の共同推進と、中国の車載情報セキュリティの向上のため、「中国自動車セキュリティ・コモン・インタレスト・グループ」を設立しました。

2017年5月には、NXPは国家インテリジェント・コネクテッド・ビークル(上海)パイロット・ゾーン計画に参加し、初の大規模自動車ネットワークDSRC技術路上試験の実施において上海市にフルサポートを提供しています。

NXP Semiconductorsについて

NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界33か国強で3万1,000名の従業員が活動しています。2016年の売上高は95億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/(日本語)をご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2017 NXP B.V.

リリース日

2017年9月4日

お問い合わせ

増田 清美
Tel: 050-3823-7031
kiyomi.masuda@nxp.com