NXP、革新的なセキュリティ、IoT、車載ソリューションが実現する未来をCES 2017で発表
NXP Semiconductors N.V.は1月5日から8日まで開催されたCES 2017で、すべてがセキュアかつスマートにつながる未来を、グローバルな大手デベロッパーがどのように実現できるのかを紹介しました。新しいソリューションから新たなパートナーシップまで、NXPはセキュリティ、IoT、車載向けの技術革新でリードしています。NXPがCESで発表した内容は以下の通りです。
クルマやデバイス向けのセキュアなコネクテッド・エコシステム構築のため、新たに協業
- NXPはCES 2017で、マイクロソフトとともにIoT向けセキュリティを推進していくと発表しました。CESで紹介されたソリューションは、ハードウェアにて実現するセキュリティとソフトウェアにて実現するセキュリティの強みを組み合わせ、スマート・ホーム、コネクテッド・カー、スマート・コネクテッド・デバイスなどでの用途向けに、音声制御や自己学習アルゴリズムなどを提供します。
- マイクロソフト、NXP、IAVと、オート・モビリティ・パートナーであるCubic Telecom、Esri、スイス・リーは、共同開発の安全でセキュアなエンド・ツー・エンド・モビリティを実現する高度自動運転のデモを行いました。米運輸省が車車間通信技術の新車への義務付けに関する規則を提案したことから、特に米国で、車車間通信の重要性が今後も増すとみられています。
- CES 2017で展示された、Rinspeedの新しい独創的な自動運転電気自動車『Oasis』はセキュアに接続された自動運転車を実現する『コクーン』レーダー、V2X通信、車載NFC、NXP BlueBoxセンサ・フュージョン、長距離RFIDなどの多数のNXPの技術を採用しています。先進的なセンシング技術により、クルマの周囲の360度全方位視界を高精度表示するシステムが可能になります。
車載システムの開発をシンプルにする革新的ソリューション
- NXPはAM/FM、DAB(+)、DRM(+)およびHDなど、すべてのグローバルな音声放送規格に対応可能な世界初の完全統合型ソフトウェア・デファインド・ラジオ・ソリューションSAF4000を発表しました。この新しいICは既存のマルチチップ・ソリューションを超コンパクトなワンチップのRFCMOSデバイスに置き換え、高性能なインフォテインメント・プラットフォームの開発を簡略化する画期的な製品です。
高まる消費者の期待に対応する先進的なIoT半導体
- NXPはスマート・ホーム/モビリティ・アプリケーションで増大するオーディオ/ビデオ・システム要件に対応したi.MX 8Mアプリケーション・プロセッサ・ファミリを発表しました。NXPのi.MX 8Mファミリは、オーディオの分野では音声認識やネットワーク接続スピーカー、ビデオの分野では4Kハイダイナミックレンジ(HDR)への移行や小サイズ化など、ストリーミング・メディアが現在直面している大きな転換点への対応を可能にします。
- また、ARM® Cortex®-Mベースの堅牢性の高いLPC MCU製品シリーズについても、次世代コンシューマ/産業用IoTアプリケーション向けに、LPC800とLPC54000の両シリーズをベースとした新しいロードマップを発表しました。
- NXPはスマートフォン、タブレット、ウェアラブル、小型IoT機器でのスマート・コネクションの速度と信頼性を向上する新しいスイッチ内蔵無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)ローノイズ・アンプ(LNA)を発表しました。
充電機器の利便性を最大化する新ソリューション
- NXPは1時間未満でモバイル、コンピューティング、仮想現実(VR)デバイスのフル充電を可能にする業界初のType-C USBソリューションを発表しました。このエンド・ツー・エンド・ソリューションは市場最小で、ユニークな急速充電機能とUSB PD PHYの組み合わせにより、完全準拠Type-Cポート・コントローラ(TCPC)を実現します。
CESでの展示とデモ
- NXPは最小のマイクロコントローラから、新しいよりスマートな世界を実現する複雑なネットワーク・インフラに至るまで、100強のデモをSmarter World Tourトラックで紹介しました。このトラックに加えて、NXPはさまざまなソリューションを展示する隣接パビリオンを開設しました。さらに今年は新たに、North PlazaのAutonomous Vehicle MarketplaceでADAS技術のデモを実施しました。
CESの会期中、NXPの多数のエキスパートがデモや新製品発表に関するコメントを行ったほか、NXPの技術に関して報道関係者やアナリスト向けに説明を行いました。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/(日本語)をご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。ARMならびにCortexはARM Ltd.またはEU/その他の地域における子会社の商標、または登録商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.