경제

이해관계자들에게 NXP의 실적, 지속가능성 전략, 경제적 건전성 등에 대한 정보를 지속적으로 제공하겠다는 공약의 일환으로, NXP는 회사 재무 정보와 사업연속성 방안에 관한 요약 자료를 제공합니다.

NXP는 안전과 보안에 대한 인식이 투철한 기업으로서,직원들과 그들의 가족, 공급업체, 고객, 기타 커뮤니티 회원들, 또는 당사의 사업 이해관계자들의 안전이나 복지에 해가 될 만한 상황을 미연에 방지하기 위해 합당한 모든 사전 조치들을 취합니다. 만약 인명이나 재산의 안전과 보안에 해가 될만한 상황이 발생하면, NXP는 직원, 자산, 기업의 평판을 보호하고 피해를 최소하하기 위해 필요한 모든 노력을 다할 것이며, 피해 당사자들에게는 최대한 신속, 정확하게 상황 정보를 제공하기 위해 노력할 것입니다.