Hasbro、CES 2018で限定DROPMIXカードを発表
NFC(近距離無線通信)技術の共同発明企業であるNXP Semiconductors N.V.は世界的玩具メーカーのHasbro, Inc.およびビデオ・ゲーム・デベロッパーのHarmonix Music Systems, Inc.とDROPMIX™ゲーム向けNFC技術の提供で協力したと発表しました。このスピード感のある音楽ミックス・ゲームで、プレーヤーは無料のモバイル・アプリに接続されたゲーム・ボード上でNFCチップ対応カードを組み合わせることにより、ヒット曲をミックスしたユニークな曲を創作できるようになります。
本発表に関する添付画像はこちらを参照ください。
Paragon IDと共同開発し、さらにNXPが開発した革新的な方法で製造されたカードにより、DROPMIXは実際のプレイとデジタルなプレイを融合し、好みのアーティストや曲を組み合わせて新たな曲を発見する斬新な体験をプレーヤーに提供します。DROPMIXカードをMix Slot上に置くと、電子的なDROPMIX ボードがカードに記載された曲の対応部分(ベース、ビート、ループあるいはボーカル)の再生を即座に開始します。ボードは最大5枚のDROPMIXカードを同時に読み取り、アプリの特許取得済みソフトウェアが各カード内の音楽をシームレスに組み合わせ、ユニークなミックス曲を創出します。
Hasbroの設計開発責任者のBrian Chapman氏は「Hasbroの製品にNFC技術を採用し、DROPMIX ゲームで見られる革新的な双方向体験を提供する上で、NFC技術の共同開発者で市場リーダーであるNXPはHasbroの明白なパートナーと言えます」と述べました。
DROPMIXカードは世界のポップス、R&B、ダンス、インディーズ、カントリー、ロック、ヒップホップのビッグヒット曲をフィーチャーしており、プレーヤーは自由にこれらを組み合わせることができます。このゲームはこれらのカードを使って好みの音楽の収集、発見、組み合わせを行う新しい方法を導入しました。また、ゲームを実現するコアの部分でNFCリーダーとチップで構成されるNXPの完全なエンド・ツー・エンドNFCソリューションにより、NFC技術による迅速で信頼性の高いカードの読み取りを可能にします。
NXPの上席副社長兼セキュア・トランザクション&アイデンティフィケーション事業部ゼネラル・マネージャーのRafael Sotomayorは「このようなNFCの新しい使用例は、どこでもNFCの利用を可能にするというNXPの望みをさらに強めることとなります。NFCはスマートフォンやスマートカードなどの一般的なアプリケーションを超えて、スマート玩具、スマート衣料、スマート・パッケージへの消費者のかかわりを実現するまでに広がっています」と述べ、さらに「NXPのNFCリーダーとタグICに関するノウハウ、アプリケーションの深い知識、デベロッパーによる統合を簡素化する能力により、エンターテインメント企業、メーカー、サービス・プロフェッショナルはますます繋がる世界の中でセキュアで直観的な『タップ・アンド・コネクト』インタラクションを人々に容易に提供できるようになります」と語りました。
NXPのNFC技術はゲーム・デベロッパーに対し、玩具やゲームでお客様に新たなサービス、アクセサリ、体験を提供するシンプルでコスト効率の高い方法を提供します。
Paragon IDのマーケティング&ビジネス・デベロップメント担当VPのBertrand Brault氏は「NFCゲーム・アプリケーションの機会が無限に広がっており、NFCの提供する潜在的に高い投資収益率をデベロッパーが把握し始めています」と述べ、さらに「NXPは長年にわたるキー・テクノロジー・リーダーであり、DROPMIXでの私たちの協力の成功は、私たちの協力とNFC技術により新しい世界が創出され続けていくことを示す完璧な例です」と語りました。
HASBROは2018年1月9日から12日まで米国ネバダ州のラスベガス・コンベンションセンターで開催されるCES 2018で、1980年代のテレビ番組「TRANSFORMERS」の音楽をフィーチャーした限定DROPMIXカードを来場者に数量限定で発表します。また、来場者はセントラル・プラザ内のNXPブース(ブース番号:CP-25)で、DROPMIXを使用して最高のミックス曲を創作することもできます。
NXPの業界をリードするNFCソリューションの詳細については、https://www.nxp.com/jp/products/identification-and-security/nfc-and-reader-ics:MC_71110?&lang=jp をご覧ください。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界33か国強で3万1,000名の従業員が活動しています。2016年の売上高は95億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/ (日本語)をご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2018 NXP B.V.