NXP、2019年第1四半期業績を発表<抄訳>
NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ: NXPI)は、2019年3月31日に終了した2019年第1四半期業績を発表しました。
NXPのRichard Clemmer最高経営責任者(CEO)は次のようにコメントしています。「NXPの2019年第1四半期の売上高は21億米ドルで、当初の業績見通しを上回りました。売上高構成の向上と優れた支出管理により、収益性が向上し、当初の業績見通しの最高値に近い収益を実現しました。さらに、長期的なキャピタル・リターン・ポリシーに基づき、私たちは第1四半期中に7億8,800万米ドルを株主に還元しました。今後に関しては、私たちの第2四半期の業績見通しは私たちとお客様との間で成し遂げたデザイン・ウィンの成功の弾みとけん引力を反映しています。私たちは2019年下半期の需要環境は上半期と比べ改善すると引き続き考えていますが、特に中国ではマクロ経済環境が不透明な状況が続いています」。
第1四半期のハイライト
- 売上高は前年同期比8%減の21億米ドル
- GAAPベースの粗利益率は51.2%、GAAPベースの営業利益率は2.6%
- 非GAAPベースの粗利益率は52.7%、非GAAPベースの営業利益率は26.7%
- 営業活動によるキャッシュフローが2億9,600万米ドル、純資本支出ベースの投資が1億4,400万米ドルだった結果、非GAAPベースのフリー・キャッシュフローは1億5,200万米ドルに
2019年第1四半期業績(単位:百万米ドル、未監査)注1
Q1 2019 |
Q4 2018 |
Q1 2018 |
Q-Q |
Y-Y |
|
総売上高 |
$ 2,094 |
$ 2,403 |
$ 2,269 |
-13% |
-8% |
GAAPベース粗利益 |
$ 1,072 |
$ 1,243 |
$ 1,172 |
-14% |
-9% |
粗利益調整 (i) |
$ (32) |
$ (32) |
$ (28) |
||
非GAAPベース粗利益 |
$ 1,104 |
$ 1,275 |
$ 1,200 |
-13% |
-8% |
GAAPベース粗利益率 |
51.2% |
51.7% |
51.7% |
||
非GAAPベース粗利益率 |
52.7% |
53.1% |
52.9% |
||
GAAPベース営業利益 / (損失) |
$ 54 |
$ 224 |
$ 138 |
-76% |
-61% |
営業利益調整 (i) |
(505) |
(507) |
(479) |
||
非GAAPベース営業利益 |
$559 |
$ 731 |
$ 617 |
-24% |
-9% |
GAAPベース営業利益率 |
2.6% |
9.3% |
6.1% |
||
非GAAPベース営業利益率 |
26.7% |
30.4% |
27.2% |
||
|
|||||
追加情報 |
Q1 2019 |
Q4 2018 |
Q1 2018 |
Q-Q |
Y-Y |
オートモーティブ |
$ 1,036 |
$ 1,112 |
$ 1,131 |
-7% |
-8% |
インダストリアル& IoT |
$ 368 |
$ 435 |
$ 426 |
-15% |
-14% |
モバイル |
$ 241 |
$ 344 |
$ 266 |
-30% |
-9% |
通信インフラ&その他 |
$ 449 |
$ 483 |
$ 407 |
-7% |
10% |
製造サービス (“MSA”) |
$ - |
$ 29 |
$ 39 |
NM |
NM |
棚卸資産回転日数 (DIO) |
113 |
102 |
106 |
11 |
7 |
仕入債務回転日数 (DPO) |
74 |
80 |
83 |
(6) |
(9) |
売上債権回転日数 (DSO) |
35 |
30 |
32 |
5 |
3 |
キャッシュ・コンバージョン・サイクル |
74 |
52 |
55 |
22 |
19 |
代理店在庫 [月] |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
- |
- |
財務レバレッジ (ii) |
1.7x |
1.4x |
0.8x |
0.3x |
0.9x |
2019年第1四半期の詳細および注釈1については、https://media.nxp.com/news-releases/news-release-details/nxp-semiconductors-reports-first-quarter-2019-results をご覧ください(英語)。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2018年の売上高は94.1億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.jp/ (日本語)をご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2019 NXP B.V.