ハイライト
NXP Semiconductorsは米国カリフォルニア州サンタクララで開催中のNXP Connects展示会兼ユーザー・コンファレンスで、急拡大を遂げるNXPのスケーラブルでセキュアなコンピューティング・ソリューション・ポートフォリオの成長をさらに加速、反映させるEdgeVerseプラットフォーム・ブランドを発表しました。EdgeVerseプラットフォームは世界で最も包括的なエッジ・コンピューティング・ポートフォリオの一つであるNXPのポートフォリオを、共通のブランド・プラットフォームとして統合します。
エッジ・コンピューティングはデータが生成される場所に近接してデータを処理する分散型コンピューティング・パラダイムです。IoT、コネクテッド・カー、インダストリアル・アプリケーションが成長を遂げる中で、レイテンシ、プライバシー、帯域幅が重大な制約要因になっていますが、エッジ・コンピューティングはインテリジェンスをデータ・ソースに近接した場所で実現することにより、こうした制約を解決します。エッジ・コンピューティングに向けて産業がシフトしていく中で、デバイス上の人工知能(AI)によるリアルタイムな意思決定の実現がますます重要になっています。
EdgeVerseプラットフォーム・ブランドを発表
EdgeVerse:
EdgeLockを発表:EdgeVerseのセキュリティ・プラットフォーム・ブランド
EdgeLockポートフォリオは、NXPのディスクリート・セキュア・エレメント、インターフェース向けセキュア認証製品、広範なアプリケーション・プロセッサ/マイクロコントローラ・ポートフォリオに搭載された組み込みセキュリティにより構成されています。EdgeLockはエッジ・ノードからゲートウェイ、クラウドに至るまでのセキュリティによる、整合性、認証、プライバシーをエッジで実現します。プラットフォームが提供するセキュリティ機能には、セキュア・ブート・トラストアンカー、オンチップ暗号化機能、プロビジョニング向けのすぐに使用可能なセキュリティ・ソリューション、相互デバイス認証、セキュアなデバイス管理スイート、OTA(over-the-air)アップデート、ライフサイクル管理機能が網羅されています。
また、EdgeLockブランドは物理的、論理的攻撃に対してソリューションの統合型ハードウェア/ソフトウェア/システム・レベル・セキュリティ機能を反映させるナンバリング方式を採用しています。このナンバリング方式は、NXPのソリューションで実現可能な認証レベルに基づいて設定されています。NXPはこうしたセキュリティ・レベルの記号表示設定により、多くの組み込み開発者が現在直面している最大の技術的課題の一つに対処しています。これにより、セキュリティ仕様のデコードのために高度なセキュリティ・エキスパートを必要とせずに、開発者に対しセキュリティ機能の一次レベルとの比較、対照のための容易な方法を提供します。
EdgeVerseプラットフォームの一部として、NXPはエッジからクラウドに至るまでのセキュアなインダストリアル4.0 / IoTアプリケーション向けにEdgeLock SE050プラグ&トラスト・セキュア・エレメント・ファミリを発表しました。コモンクライテリア(CC)『EAL 6+』認証済みEdgeLock SE050は、センシングと制御向けの高性能セキュリティの実装を容易にします。さらに、パブリック/プライベート・クラウド、エッジ・コンピューティング・プラットフォーム、インフラへのIoTサービスの展開とエッジ・デバイスのオンボーディングを簡素化します。
供給
EdgeVerseプラットフォーム製品はすでに提供を開始しています。EdgeLock SE050は7月31日までに量産開始予定です。EdgeVerseの詳細については、http://www.nxp.com/EdgeVerseをご覧ください。
NXP Connects 2019について
NXP Connectsは6月12日から13日まで、米国カリフォルニア州サンタクララのハイアット・リージェンシー・サンタクララとサンタクララ・コンベンションセンターで開催されています。会場では生活、仕事、遊びのスタイルを進化させるNXPの革新的な製品やソリューションを実際に体験する場が設けられています。NXPはNXP Connectsで、自動運転車からホーム・オートメーション、インダストリアルIoTに至るまで、スマート技術を優れたアプリケーションに発展させるさまざまな方法を紹介しています。
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2018年の売上高は94.1億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.jp/(日本語)をご覧ください 。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。
NXP、EdgeVerse、EdgeLock、EdgeScale、eIQ、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2019 NXP B.V.