ハイライト
NXP Semiconductorsはシリコンバレーで例年開催のデベロッパー・コンファレンスで、モバイル、車載、IoT、インダストリアルなどの広範な市場に向けたUWB (Ultra-Wide Band: 超広帯域)技術の開発を発表しました。NXPの新しいUWB技術はセキュアな測距と高精度センシングを実現することにより、ワイヤレス機器に空間的な位置という新たな次元の情報を提供します。今回の戦略的発表は2020年にも市場への登場が見込まれているUWB対応アプリケーションの基礎となるものです。
NXP社長のカート・シーバースは、次のようにコメントしています。「NXPのUWBはこれまで実現し得なかった、エキサイティングな新しい使用例を実現します。新技術は屋内外での動作や相対的ポジショニングを理解するだけでなく、リアルタイムな高い精度により、工場での効率向上、インタラクティブなゲーム・プレイ、スマートフォン上でのAR/AIアプリケーションの使用などで新たな可能性を切り拓きます。私たちは、直観的なオンデマンド・アプリケーションの新時代をもたらす最新技術開発のニュースを発表できることを嬉しく思います」。
NXPのUWB技術について
この新世代UWBはWi-Fi、Bluetooth、GPSなどの既存のワイヤレス技術からの革新的飛躍の大きな一歩となります。UWB技術はUWBアンカーの位置、その動き、他のデバイスとの距離などのコンテクスト情報を、数センチという極めて高い精度で処理可能なことから、こうした機器の意思決定や管理を高粒度で実現できます。
NXPのUWBは高精度の位置特定機能を可能にします。近づくとドアや入場管理装置が開きます。センサ搭載の照明、音声スピーカー、その他のコネクテッド機器は部屋間を移動するユーザーの追従が可能になることから、スマート・コネクテッド技術が人々の生活の中により直観的で使いやすい形で浸透することになります。
NXPのUWB技術の利点
NFC技術のリーディング企業で、5G RFパワーやマーベルのWiFi/Bluetooth資産買収などを最近発表したばかりのNXPのUWB技術は、新たな成長を遂げるNXPのコネクティビティ・ポートフォリオをベースとしています。
NXPは現在、早期アクセス・パートナーにソリューションのサンプルを供給しており、NXP ConnectsでUWB技術のデモを実施しました。
NXP Connects 2019について
NXP Connectsは6月12日から13日まで、米国カリフォルニア州サンタクララのハイアット・リージェンシー・サンタクララとサンタクララ・コンベンションセンターで開催されました。会場では生活、仕事、遊びのスタイルを進化させるNXPの革新的な製品やソリューションを実際に体験する場が設けられました。NXPはNXP Connectsで、自動運転車からホーム・オートメーション、インダストリアルIoTに至るまで、スマート技術を優れたアプリケーションに発展させるさまざまな方法を紹介しました。
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2018年の売上高は94.1億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.jp/(日本語)をご覧ください 。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2019 NXP B.V.