ハイライト
NXP Semiconductorsは次世代のUWB対応モバイル機器向けに極めて高精度のポジショニング性能を提供するセキュアなUWB高精度測距チップセットSR100Tを公式に発表しました。SR100Tにより、モバイル機器はコネクテッド・ドア、入場管理装置、カーと通信し、接近時のオープン操作の実行が可能になります。UWBセンシング機能搭載の照明、音声スピーカー、その他のコネクテッド機器は部屋間を移動するユーザーの追従が可能になることから、スマート・コネクテッド技術が人々の生活の中により直観的にわかりやすい形で組み込まれることになります。
新製品のUWBベース・チップセットSR100Tは、NFCやSEハードウェアを搭載した、今日普及しているモバイル決済対応機器の多くに使用されているNXPのコネクティビティ、セキュリティ・エコシステムの専門知識、定評あるセキュリティ・アーキテクチャをベースとしており、さらに性能を強化しています。UWB技術の追加により、屋内外を問わず干渉をゼロあるいはほぼゼロに抑えながら、空間的認知や複数の機器間の相対的ポジショニングなどの使用例が実現します。さらに、UWB技術は多数の壁、人間、他の障害物が存在する混雑した多重信号環境であっても、極めて高い精度を提供します。また、到達角度(AoA)技術を使用して信号の方向を高精度で示し、精度を高めます。
さらに、SR100TはNXPのモバイル・ウォレット・ソリューションの機能を拡大し、新しいハンズフリー・アクセス・アプリケーション向けに空間的認知を提供します。
NXPのモバイル担当上席副社長のRafael Sotomayorは、次のようにコメントしています。「UWB技術が実現する使用例は最も期待度の高いアプリケーションの1つであり、NXPはモバイル機器向けのオールインワン・ソリューションにより、シームレスで相互運用可能な体験を初めて提供します。現在、NXPのモバイル・ウォレット・ソリューションはすでに世界の多くの消費者に対し大きな影響を与えています。SR100Tは私たちのセキュア・コネクテッド・ソリューションが進化したもので、BluetoothやWi-Fiなどの既存の規格を補完します。これはデベロッパーによる世界の人々へのユビキタスなUWB体験の提供を可能にする上で、大きな一歩となります」。
優れたワイヤレス精度と位置特定機能の新標準を確立
多層セキュリティ・アプローチ
UWBの技術革新をリード
NXPは相互運用可能なUWB技術のセキュアな高精度測距/ポジショニング機能をベースとしたシームレスなユーザー・エクスペリエンスの開発と広範な普及に取り組む業界エキスパートのコミュニティであるFiRaコンソーシアムの共同創設者です。
詳細については、https://www.nxp.com/UWBまたはNXPのUWB技術に関するビデオをご覧ください。
本発表に関する添付画像は https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26204edf-7624-4c04-8912-526083dde6a3 をご参照ください。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアル& IoT、モバイル、通信インフラ市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で3万名を超える従業員を擁しています。2018年の売上高は94.1億米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2019 NXP B.V.