Unity TechnologiesとNXP、自動車内で忠実度の高い没入感のあるコンテンツを実現するヒューマン・マシン・インターフェースの開発に向けて協力

自動車メーカーはより低コストで先進的なヒューマン・マシン・インターフェースの実装が可能に

リアルタイム3D開発プラットフォームで世界をリードするUnity Technologiesは、世界最大の車載半導体プロバイダであるNXP Semiconductorsと協力し、量産車で最新の運転体験を創出するヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)ツールチェーンを開発すると発表しました。このツールチェーンはNXPのi.MX 8QuadMaxアプリケーション・プロセッサ上で動作し、自動車メーカー(OEM企業)はUnityのリアルタイム3Dレンダリング技術の活用が可能になります。

両社の協力により、クルマの装備レベルやコストを問わず、ドライバーや同乗者はリアルタイム・ナビゲーションから自動運転車向け先進仮想化機能、さらにパーソナル化された運転機能、3Dマップ、Unityのゲームへのアクセスなどに至るまで、Unityが関わる多数のコンテンツを利用できるようになります。

Unity Technologiesのインダストリアル担当ゼネラル・マネージャーのTim McDonough氏は、次のようにコメントしています。「すべてのドライバーは自身の所有するデバイスと常時つながっていることを望んでいますが、その価値を重視するドライバーであっても、多くの場合、高級車を購入しない限りこれらの恩恵を授かることができません。UnityとNXPの協力により、没入感のあるHMIシステムがあらゆる価格帯のクルマに導入される可能性が生まれます。これにより消費者は車内でゲームをプレイしたり、スマートフォンをクルマと接続したり、クルマとのエンゲージメントを手軽に実現できるようになります」。

Unityのリアルタイム3DプラットフォームはUI/UX設計者、アーティスト、開発者、エンジニアにクラス最高のユーザー・エクスペリエンスを提供します。また統合型HMIツールチェーンによりOEM企業は効率的に設計から量産まで一連のサイクルを短期間で完了させることができます。さらに、Unityの多数の開発者が作成したカスタマイズ可能なコンテンツがUnity Asset Storeで提供されています。UnityとNXPの協力により、OEM企業はHMI設計から、NXPのチップセットを使用した量産への移行が容易になります。

NXP Semiconductorsの副社長兼i.MXアプリケーション・プロセッサ担当ゼネラル・マネージャーのRon Martinoは、次のようにコメントしています。「NXPのi.MX 8 QuadMaxアプリケーション・プロセッサは未来の没入感のあるインフォテインメント体験をさらに発展させる、まったく新しいパーソナル化されたインタラクティブなコントロール・ハブを実現します。デジタル・クラスタ領域の拡大により、私たちの革新的なインフォテインメントを含む自動車内ソリューションはドライバーの好みにシームレスに適応します。一方、安全を追求して、先進HMIはボイス・コマンド、ジェスチャ、AR(拡張現実)、先進パーソナライゼーションを発展させます。

NXPとの協力に加え、Unityは世界の自動車OEM企業上位10社のうち8社と協力し、自動車の設計、組立、サービス、販売方法の向上をサポートしています。UnityはBMW、トヨタ、ボルボ、フォルクスワーゲン・グループなどの企業から3D、AR、VR、車載分野の優れたエキスパートを迎え入れ、自動車産業への継続的な投資を行っています。

About Unity Technologies

Unity is the creator of the world’s leading real-time 3D development platform, giving users the most powerful and accessible tools to create, operate, and monetize experiences for the real-time world. Unity empowers anyone, regardless of skill level and industry, to create 3D visual content using world-class technology, operate using resources that maximize ease-of-use, and monetize, so that they can find success with their creations. The company’s 1,000 person development team keeps Unity at the forefront of development by working alongside partners such as Google, Facebook, Oculus, Autodesk, and Microsoft to ensure optimized support for the latest releases and platforms. Made with Unity experiences reach nearly 3 billion devices worldwide and have been installed more than 34 billion times in the last 12 months. For more information, please visit www.unity.com.

NXP Semiconductorsについて

NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアル& IoT、モバイル、通信インフラ市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で3万名を超える従業員を擁しています。2018年の売上高は94.1億米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2020 NXP B.V.

リリース日

2020年1月10日

お問い合わせ

Unity PR

Matias Cavallin

Tel: 323-715-0020

matias@unity3d.com

NXPジャパン株式会社

増田 清美

Tel: 050-3823-7031

kiyomi.masuda@nxp.com