NXP SemiconductorsはTrimension超広帯域無線(UWB)プラットフォームにより、新しいタギング・ユースケース向けに高精度測距機能を提供すると発表しました。UWBとBluetooth® Low Energy両ソリューションの組み合わせにより、サムスンの新Galaxy SmartTag+で空間的認知を提供し、サムスンのSmartThings Findサービスの強化を実現します。
SmartThings FindはGalaxy S21+やS21 Ultraなどの一部Galaxyデバイス注1で利用可能なSmartThingsアプリ内の革新的サービスで、強力な検出機能を提供し、近距離でも遠距離でもユーザーの大切な持ち物の追跡を可能にします。直感的なトラッキング・インターフェースを通じ、サムスンのGalaxyデバイス注2のほか、Galaxy SmartTagを取り付ければバックパック、財布、鍵などのどんな持ち物でも高精度の位置特定を実現します。今回、Trimension UWBとBluetooth® Low Energyを採用したGalaxy SmartTag+の追加により、ユーザーは拡張現実(AR)技術の利用が可能になり、スマートフォンのカメラ注3を使用し、探し物のある場所までの視覚的なガイドを利用することができます。
UWBはユーザーによる持ち物の位置特定を可能にし、安心感を与えるとともに、物体の相互通信による予測、自動化、新たな体験を提供することから、スマート・コネクテッド・ワールドの実現がさらに近づきます。
サムスン電子のバイス・プレジデント兼モバイル・コミュニケーション・ビジネスのテクノロジー・ストラテジー・グループ責任者のInkang Song氏は、次のようにコメントしています。「SmartThings Findは大切な持ち物の容易な位置特定を可能にするシンプルな視覚的ソリューションです。AR注4のメリットの追加と、Galaxy SmartTag+を取り付けたデバイスのある場所への地図とサウンドによるガイドを通じ、SmartThings Findはさらにパワフルな機能を提供します。これにより、人々の日常生活がさらに容易に、便利に、安全になります。SmartTag+で革新的ソリューションを実現する上でカギとなったのは、優れた精度で物体の位置の自動追跡を可能にするNXPのUWB高精度測距技術です」。
NXP Semiconductorsの上席副社長兼コネクティビティ&セキュリティ担当ゼネラル・マネージャーのRafael Sotomayorは、次のようにコメントしています。「NXPのTrimension技術が提供する高い精度は新たな将来の可能性を切り拓くとともに、それを実現します。高精度とセキュリティは多くの新しいユースケースの基盤となります。Galaxy SmartTag+でのコラボレーションにより、SmartThingsエコシステムを通じて利便性とセキュリティを実現するというサムスンのコミットメントが改めて確認されました。私たちはそれに貢献できたことを嬉しく思います」。
NXPのUWBエコシステム
NXPは業界で最も広範なワイヤレス技術ポートフォリオの1つを提供しており、予測と自動化を行うコネクテッド・ワールドに向けたビジョンの促進にコミットしています。NXPは市場で実績のある組み込みセキュア・エレメント(eSE)や近距離通信(NFC)統合に基づく包括的なソフトウェア・ソリューションや強力なセキュリティ統合により実証されたシステムレベルUWBソリューションを業界で初めて提供しました。Trimensionの発表により、NFC、Wi-Fi、5G、BluetoothをカバーするNXPの包括的コネクティビティ製品ポートフォリオがさらに拡大します。詳細については、http://www.nxp.com/uwbをご覧ください。
NXPの最近のUWB関連発表
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、オートモーティブ、インダストリアル& IoT、モバイル、通信インフラ市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPは世界30か国強で約2万9,000名の従業員を擁しています。2020年の売上高は86.1億米ドルでした。詳細はWebサイトwww.nxp.comをご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造するプロセッシング・ソリューション、認証技術、コネクティビティ、高出力RFやアナログ製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。詳細はWebサイトwww.nxp.jp(日本語)をご覧ください。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。© 2021 NXP B.V.