在线培训课程提供恩智浦产品的即时设计经验,缩短设计周期,深入了解新兴技术。

活动 类型 语言 文档 标签
用例与移动设备和可穿戴式设备相辅相成 按需培训 英语
通过NFC和云为基于卡的环境增值 – 物联网变成现实时 按需培训 英语
介绍当今系统的未来 - 如何保证顺畅的系统升级 按需培训 英语
确保开放环境中闭环支付的安全 按需培训 英语
为多厂商安装简化用户管理 按需培训 英语
借助主动应用管理提升用户体验 按需培训 英语
如何保护当前和未来的免接触式系统 按需培训 英语
MIFARE创新路线图 - 改善现状,创新未来 按需培训 英语
自动收费:前沿的迁移成功案例 – 如何确保顺畅的系统升级并探索融合 按需培训 英语
借助MIFARE和移动解决方案提升用户体验 按需培训 英语
恩智浦智能移动性解决方案 按需培训 英语
借助NFC改进日常用品 - 欢迎来到物联网 按需培训 英语
MIFARE SDK 按需培训 英语
自动车辆识别 按需培训 英语
UCODE DNA 按需培训 英语
MIFARE4Mobile 按需培训 英语
如何使用Android Things构建成功的物联网设备 按需培训 英语
面向电视和机顶盒的ESD保护和HDMI信号调适 按需培训 普通话
用例与移动设备和可穿戴式设备相辅相成 按需培训 英语
介绍当今系统的未来 - 如何保证顺畅的系统升级 按需培训 英语
确保开放环境中闭环支付的安全 按需培训 英语
为多厂商安装简化用户管理 按需培训 英语
恩智浦I 2C芯片用于移动键盘矩阵扫描和闪存 按需培训 普通话
可调光LED照明解决方案 按需培训 普通话
全桥HID驱动程序UBA2036/2037 按需培训 普通话
如何使用最新的Kinetis开发板保护您的固件免受恶意攻击 按需培训 英语
面向工业应用的NFC使用案例 在线研讨会 英语 NFC
设计和实施NFC应用4:NFC读卡器库 - 支持NFC前端解决方案 在线研讨会 英语 NFC
设计和实施NFC应用3:NFC Cockpit工具 - 工程师的完整设计工具 在线研讨会 英语 NFC
设计和实施NFC应用2:面向恩智浦NFC读卡器解决方案的天线设计考虑因素 在线研讨会 英语 NFC
设计和实施NFC应用1:面向恩智浦NFC读卡器的产品支持包 在线研讨会 英语 NFC
PN71xx产品支持包 在线研讨会 英语 NFC
PN71xx产品介绍 在线研讨会 英语 NFC
恩智浦NFC产品组合 在线研讨会 英语 NFC
NFC使用案例 在线研讨会 英语 NFC
PN7462产品支持包 在线研讨会 英语 NFC
PN7462-首款一体化完全支持NFC的解决方案 在线研讨会 英语 NFC
NTAG I 2C+ - 产品支持包 在线研讨会 英语 NFC
NTAG I 2C+ - NFC的入门方式 在线研讨会 英语 NFC
PN5180产品支持包 在线研讨会 英语 NFC
PN5180 - 市场上最好的完整的NFC的前端 在线研讨会 英语 NFC
即刷即用:NFC的游戏应用 在线研讨会 英语 NFC
面向NFC读卡器的恩智浦 开发板 在线研讨会 英语 NFC
Android系统NFC 在线研讨会 英语 NFC
智能家居NFC调试解决方案 在线研讨会 英语 NFC
NFC读卡器的安全性 在线研讨会 英语 NFC
NFC应用:消费电子产品 在线研讨会 英语 NFC
POS,mPOS和移动支付 在线研讨会 英语 NFC
Linux系统NFC - PN7120S控制器板快速入门 在线研讨会 英语 NFC
借助NFC改进日常用品 - 欢迎来到物联网 在线研讨会 英语 NFC
NFC应用:门禁 在线研讨会 英语 NFC
NFC读卡器设计II - 天线设计考虑因素 在线研讨会 英语 NFC
NFC读卡器设计I - 如何构建您自己的读卡器 在线研讨会 英语 NFC
NFC标准 在线研讨会 英语 NFC
NFC要点 在线研讨会 英语 NFC
互联NFC标签 - 概述 在线研讨会 英语 NFC
NFC天线设计6:EMC相关设计 在线研讨会 英语 NFC
NFC天线设计5:测试和认证 在线研讨会 英语 NFC
NFC天线设计4:优化和调试 在线研讨会 英语 NFC
NFC天线设计3:裸机环境 在线研讨会 英语 NFC
NFC天线设计2:天线匹配 在线研讨会 英语 NFC
NFC天线设计1:哪种天线用于何目的? 在线研讨会 英语 NFC
恩智浦I 2C温度传感器概述和应用 在线研讨会 英语 NFC
恩智浦新电源解决方案介绍 按需培训 普通话
GPS和卫星LNB用的恩智浦新型射频小信号产品应用 按需培训 普通话 射频
BST中恩智浦高性能LDMOS应用 按需培训 普通话
高效率扁平功率MEGA肖特基二极管 按需培训 普通话
恩智浦电子计量应用的构件 按需培训 英语
AMF-AUT-T2363-功能安全方法和能力 按需培训 英语
FTF-AUT-N2036 IAR系统-确保汽车应用安全的智能工具 按需培训 英语
AMF-AUT-T2358-功能安全电源SBC:FS6500/FS4500 按需培训 英语
AMF-AUT-T1823-推出具有功能安全的新型SPI控制的有刷直流电机驱动器 按需培训 英语
故障管理在线研讨会 按需培训 英语
AUT-N1814安保VS功能安全 - 互补还是矛盾 按需培训 英语
SMI-N1805恩智浦功能安全产品组合 - 简介 按需培训 英语
AUT-N1785 ADAS S32V视觉处理器 - 功能概述 按需培训 英语
借助Qorivva MCU和MC33907/8系统基础芯片(SBC)实现前瞻式安全性 - 演示 按需培训 英语
SafeAssure ®功能安全计划如何催生创新 按需培训 英语
设计和实施NFC应用1:面向恩智浦NFC读卡器的产品支持包概述 在线研讨会 英语 NFC
如何开发NFC应用1:通过NFC进行参数化 在线研讨会 英语 NFC
如何开发NFC应用2:通过NFC进行设备到设备通信 在线研讨会 英语 NFC
通用串行总线2.0(USB 2.0) 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
增强型DMA控制器(eDMA) 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
模数转换器 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
可编程延迟模块 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
系统集成模块 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
嵌套向量中断控制器 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
串行音频接口(I 2S) 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
周期中断定时器(PIT) 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
低功耗定时器 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
UART 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
I 2C 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
Flextimer 按需培训 英语 下载演示 Kinetis K
面向大众的电机控制 (56分32秒) 按需培训 英语
电机控制轻松构建 (55分53秒) 按需培训 英语
充分利用面向电机控制应用的ARM Cortex-M7内核 (43分51秒) 按需培训 英语
电机控制非常轻松 (13分4秒) 按需培训 英语
FOC电机控制概念入门 (8分40秒) 按需培训 英语 Kinetis V
Kinetis ®串行音频接口 (7分58秒) 按需培训 英语 Kinetis V
Kinetis ®电机套件的优势 (15分34秒) 按需培训 英语 Kinetis V
构建Kinetis ®电机套件应用-确定电机和惯性 (1分34秒) 按需培训 英语 Kinetis V
构建Kinetis ®电机套件应用-调节速度带宽 (2分7秒) 按需培训 英语 Kinetis V
构建Kinetis ®电机套件应用-构建运动序列 (6分46秒) 按需培训 英语 Kinetis V
构建Kinetis ®电机套件应用-优化轨迹 (3分54秒) 按需培训 英语 Kinetis V
构建Kinetis ®电机套件应用-移植到KDS (7分19秒) 按需培训 英语 Kinetis V
TouchGFX:采用实时的WYSIWYG UI设计工具,您可以快速、轻松地使嵌入式显示器显示闪烁的图形 按需培训 英语 下载演示 LPC54000
嵌入式向导:了解LPC546xx器件上的GUI开发如何像魔术一样神奇 按需培训 英语 下载演示 LPC54000
嵌入式向导:了解LPC546xx器件上的GUI开发如何像魔术一样神奇 按需培训 英语 下载演示 LPC54000
ADAS处理器S32V功能概述 课程 英语
将显示器和图形引擎添加到LPC微控制器 课程 英语
您应该了解的所有DDR4信息 课程 英语
USB Type-C认证 课程 英语
汽车以太网 - 未来互联汽车的推动因素 课程 英语
汽车以太网 - 未来互联汽车的推动因素 课程 英语
汽车传感器产品组合 课程 英语
面向高电压、48 V和14 V锂离子电池的电池管理解决方案 课程 英语
BlueBox - 强有力的大脑,可借助安全可靠的运动规划系统实现自动驾驶汽车的设计 课程 英语
QorIQ LS2处理器的引导过程 课程 英语
面向智能交通系统的卓越路边单元 课程 英语
使用Kinetis V系列MCU构建更好的无人机 课程 英语
构建HoverGames无人机平台V3.0 课程 英语
CAN灵活数据(FD) 课程 英语
使用恩智浦硬件和软件工具(包括Kinetis SDK和IS-SDK)轻松收集和分析传感器数据 课程 英语
考虑8位MCU吗?再想想。了解基于Cortex-M0/M0+内核的LPC MCU有哪些明显的优势,为什么能够以及如何给嵌入式应用带来重要价值(要求预留座) 课程 英语
使用QorIQ LS1021A创建令人信服的图形和可视界面 课程 英语
为V2X通信创建安全网络 课程 英语
使用IBIS模型的DDR系统设计 课程 英语
便携式射频加热应用的设计挑战 课程 英语
高性能固态视频烹饪的设计考量因素 课程 英语
设计未来之车:面向新一代eCockpits的i.MX 8虚拟化和媒体功能 课程 英语
采用恩智浦设计医疗保健应用 课程 英语
确定固态射频电器的最佳烹饪腔体 课程 英语
驱动LED:恒定电压或恒定电流? 课程 英语
推动虚拟化网络(开放式NFV、服务链)的发展 课程 英语
edX演示课程 课程 英语
实现业界领先的数据采集和分析应用 课程 英语
智能厨房中的智能烹饪电器 课程 英语
实现混合CAN网络:CAN FD屏蔽 课程 英语
使用最新的单芯片系统模块技术实现终极小型化和定制 课程 英语
MQX实时操作系统应用开发精要 课程 英语
采用全新恩智浦来扩大供应链能力和供应连续性 课程 英语
FIDO和移动eGov网上验证 课程 英语
功能安全方法和能力 课程 英语
功能安全电源SBC:FS6500/FS4500 课程 英语
射频功率放大器的基础原理 课程 英语
未来电子:设计安全 课程 英语
未来的射频技术 - 汽车门禁的超宽带技术 课程 英语
采用LPC的SCTimer来升级您的MCU 课程 英语
处理多核ARM ®v8 QorIQ处理器中的异常 课程 英语
利用物联网来改善医疗保健 课程 英语
面向PCB和系统环境的高速SERDES建模 课程 英语
如何设计汽车处理器硬件 - 采用S32V ADAS处理器 课程 英语
如何将恩智浦塔式POS作为集成式支付终端的强大开发工具 课程 英语
i.MX 6应用处理器:可扩展多核解决方案打破了用户体验的界限 课程 英语
i.MX 6QuadPlus和i.MX 6DualPlus应用处理器:面向视觉震撼的图形应用的性能级多核 课程 英语
i.MX 8和Vulkan API - 未来高性能图形的实施方案 课程 英语
i.MX 8图形架构 课程 英语
i.MX和新恩智浦平台 课程 英语
i.MX生态合作体系实现 课程 英语
IAR系统-确保汽车应用安全的智能工具 课程 英语
改进的内部集成电路(I 3C)标准 课程 英语
通过安全和直观的NFC调试来增加物联网采用 课程 英语
互联网无处不在 - 智能天线解决方案为从4G和WiFi发展到5G铺平了道路 课程 英语
介绍基于Android的Brillio操作系统,适用于联网设备 课程 英语
推出具有功能安全的新型SPI控制的有刷直流电机驱动器 课程 英语
介绍基于QorIQ LS系列处理器的UEFI引导加载程序,以及如何通过GRUB2用它来支持CentOS发行版 课程 英语
介绍面向LPC产品的MCUXpresso配置工具 课程 英语
介绍存储市场的QorIQ硬件压缩引擎 课程 英语
介绍QorIQ LS1012A - 全球最小、最低功率的64位处理器 课程 英语
介绍QorIQ LS2和LS1088处理器 课程 英语
介绍传感器融合和自动驱动车辆算法 课程 英语
介绍如何在恩智浦使用OpenedX 课程 英语
让您时刻掌握信息 - LCD和LED汽车仪表板显示器 课程 英语
恩智浦入门级LPC800系列的主要技术特点和显著特点 课程 英语
Kinetis Expert配置工具概述 课程 英语
面向高级照明ADAS的LED驱动器解决方案 课程 英语
利用恩智浦电路板解决方案,实现产品开发 课程 英语
充分利用LPC多核架构 课程 英语
面向自动驾驶的Linux 课程 英语
面向USB Type-C的负载开关 课程 英语
逻辑器件:有关采用恩智浦创新逻辑解决方案,实现功率、空间和成本节省的实例案例研究 课程 英语
面向可穿戴物联网的低功率PMIC (仅凭邀请函) 课程 英语
市场驱动器和时间敏感网络 课程 英语
使用安全MCU特性,确保最大安全性 课程 英语
MCUXpresso配置工具 课程 英语
MCUXpresso IDE 课程 英语
MCUXpresso软件开发套件(SDK) 课程 英语
MIFARE ®不止接入 - 一体化智能校园解决方案 课程 英语
面向智能城市的MIFARE ®Beyond票务 - 免接触式解决方案 课程 英语
多核编程实践 课程 英语
新的Kinetis KE1x系列:更多内存,更多功能和更高的性能,5 V Kinetis E家族的一员 课程 英语
面向车联网的NFC 课程 英语
恩智浦天线解决方案 - 面向互联设备的射频前端解决方案 课程 英语
恩智浦USB Type-C解决方案 课程 英语
恩智浦可穿戴设备和健身平台与解决方案路线图 课程 英语
恩智浦功能安全产品组合 - 简介 课程 英语
QorIQ处理器和QorIQ LS系列采用ONL和ONIE 课程 英语
将32位Linux移植到ARM ®v8 课程 英语
在LS1043上移植新的U-Boot以太网驱动程序和影像自动更新流程 课程 英语
将软件从Power Architecture ®移植到ARM ® 课程 英语
汽车应用中的功率MOSFET:增加可靠性,提高效率 课程 英语
电路板构建QorIQ配置和验证套件 课程 英语
QorIQ LS1043A应用解决方案套件(IoT、NAS、RGW) 课程 英语
质量 - 产品选择过程中不断增多的相关决策标准 课程 英语
安全MCU安全产品的最新进展 课程 英语
S32K–具有高级特性的下一代可扩展MCU系列 课程 英语
面向LPC5411x系列的SDK V2 课程 英语
安全的V2X简介 课程 英语
安全101:将安全加速引入QorIQ处理器中 课程 英语
安全102:面向安全加速的新API 课程 英语
安全201:QorIQ可信架构简介 课程 英语
安全202:QorIQ LS系列处理器的可信引导过程简介 课程 英语
安保VS功能安全 - 互补还是矛盾 课程 英语
Semiconductor 101/102: 集成电路的功能和制造 课程 英语
借助集成式MagniV 解决方案,压缩您的应用 课程 英语
智能卡安全:打击侧面通道和故障攻击 课程 英语
智能物体 - RFID连接一切 课程 英语
将这一总线带到任何地方 - 无处不在的I 2C低速数字总线 课程 英语
教会事物去看:i.MX8视觉架构简介 课程 英语
I 2C 总线缓冲器的输入和输出 课程 英语
恩智浦Yocto层支持不同架构和商业软件交付 课程 英语
面向电机控制的世界上最佳的功率MOSFET! 课程 英语
Thread-将联网家居变为现实 课程 英语
超小型单芯片Qi低功耗无线发射机 课程 英语
USB Type-C概述 课程 英语
使用具有雷达传感的专用短距离通信(DSRC)来消除交通拥堵 课程 英语
使用软件分析工具来提高应用性能 课程 英语
从可穿戴设备到消费电子机器人的Wi-Fi解决方案 课程 英语
无线充电让您消减了电线! 课程 英语
无线MCU概述 课程 英语
LPC80x 微控制器系列: 生态系统介绍 按需培训 普通话 LPC800
LPC80x 微控制器系列: 开关矩阵技术详解 按需培训 普通话 LPC800
LPC80x 微控制器系列: 串口通信技术详解 按需培训 普通话 LPC800
LPC80x 微控制器系列: 逻辑匹配机制技术详解 按需培训 普通话 LPC800
LPC80x 微控制器系列: 触摸按键技术详解 按需培训 普通话 LPC800
LPC80x 微控制器系列: 可编程逻辑单元技术详解 按需培训 普通话 LPC800