-
OM13062
-
I/O Handler LPCXpresso board with Link2 On Board Debug.
- LPC11U37H I/O处理程序LPCXpresso板,带有Link2板载调试功能 (OBD)
- I²C扩展器子卡及DALI子卡
设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
LPC11U37EH LPCXpresso v2 Schematic Rev A
本电路板已停产。The replacement for this board would be the LPCXpresso11u37 (OM13074)
LPCXpresso11U37H板是标准的LPCXpresso V2板设计的扩展版本,用于对LPC11U37HFBD64等部件上的I/O处理器功能进行评估。I/O处理器是由软件库支持的硬件引擎,可用于添加系统性能、连接和灵活性。I/O处理器可以模拟串行接口如UART、I2C和I2S,无需或只需极低的额外CPU负载,并且可以通过过程密集型功能来分流CPU负载,如硬件中的DMA转移功能。
LPCXpresso11U37H板最值得关注的设计改变包括:
LPCXpresso V2板具有不同的PMOD支持,具体取决于其目标应用。更多信息如下:
LPCX11U37H I/O处理器套件使用PMOD接口连接,用于专门的I2C和DALI子卡,LPCXpresso侧接头为是公头而非母头。LPCXpresso11U37H单一版本(2014年7月推出)不具有PMOD接头,因此可添加一个接头,与标准的PMOD兼容卡共同使用。
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等