NXPの材料サプライヤは、NXPゼロ・ディフェクトという品質に対する期待を達成するうえで重要な役割を果たしています。NXPグローバル・サプライヤ品質チームは、以下の慣行によってサプライヤが製品とプロセスに体系的かつ継続的な改善を加えるよう促し、サポートしています。その結果として、安定した性能の製品を製造するために必要な質の高い原材料が得られています。

  • サプライヤ品質マネジメント認定 (eCofA SQM) システムを通じた、仕様または管理制限に対する原材料の適合状況の厳密なモニタリング
  • 定期的な製造プロセスおよび品質システムの監査
  • サプライヤ管理プログラム、サプライヤ開発プログラム、品質向上プログラムによる品質レビュー

サプライヤ品質開発とマネジメント

NXPのサプライヤは、NXP製品の品質維持と予測可能な製品供給を実現するために重要な役割を果たしています。サプライヤとの関係の中で、総合品質に大きく貢献する主要サプライヤと提携し、その能力を高めることに重点を置いています。サプライヤが受動的な手法を脱し、品質問題を予測し防止できる能力を得られるよう支援することで、NXPに質が高い原材料が供給され、お客様向け製品の品質をさらに安定させることができます。

  • マインドセット
  • 製造/
    サプライ・チェーン
  • プロセス制御
  • 問題解決
  • 教訓
  • 継続的な改善

原材料仕入先の最小要件

  • ISO9001品質システム認定
  • ISO14001またはNXP EPP要件への準拠
  • 重要な原材料サプライヤもTS16949の要件を満たす必要がある
  • NXP仕様への全面的な準拠
  • 供給中断ゼロ
  • 変更は最小限とし、変更が必要な場合はNXPの承認を得る必要がある
  • あらゆる品質問題への迅速な対応
    • 24時間での封じ込め
    • 10日間での根本原因特定
    • 恒久的な是正措置計画
  • 3x5Why、8D、FTA、ドリル・ディープ/ドリル・ワイドの手法を使用した根本原因の分析
  • 上級管理職による欠陥ゼロ文化へのコミットメント

サプライ品質の管理

NXPではサプライ品質管理 (SQM) ツールと「出荷先(受領先)管理」モジュールを、受け入れ原材料の品質の監視と管理に活用しています。サプライヤは電子的な手段によって分析証明書 (CofA) をSQMに提出することが求められます。原材料バッチが事前に定められた仕様や管理上の制限を満たしていないことが検出されると、自動的に拒否されます。